Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Die Bewässerung erfolgt automatisch nach Zeit, Wetter und Wasserbedarf, der Mähroboter sorgt für einen dichten, grünen und kräftigen Rasen und in der App auf dem Smartphone laufen alle vernetzten Gartengeräte zusammen: Smart Gardening ist die Verbindung von Gartenarbeit und moderner Technik. Die Kombination aus Hightech und Natur sorgt für umweltbewussten Komfortgewinn bei der Grünpflege.
Der Einsatz digitaler Gartentechnik ist nicht nur bequem und zeitsparend, sondern dient auch der Natur. Zum Beispiel bei der sparsamen Bewässerung von Pflanzen, Beeten und Rasenflächen. Intelligente Gießhelfer bewässern das Grün abhängig von Uhrzeit und Sonnenstand genau dann, wenn die Verdunstungsverluste am geringsten sind.
Ein intelligenter Garten – Smart Garden – steht für die Automatisierung von Arbeitsprozessen in Gärten und gartenähnlichen Anlagen mit Hilfe von vernetzten und fernsteuerbaren Geräten. Ziel ist es, den Pflegeaufwand von Rasen- und Pflanzflächen, Grünflächen und Bäumen auf ein Minimum zu reduzieren. Durch die Verbindung von Technik und Natur entstehen grüne Oasen, die ästhetisch ansprechend und funktional sind. Das Smart Garden Konzept ist nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen relevant, um Grünflächen effizienter und nachhaltiger zu gestalten.
Die dafür eingesetzten Gartengeräte werden zeit- und sonnenabhängig, per Fernbedienung oder über mobile Endgeräte wie Laptop, Smartphone und Tablet gesteuert. Oft sind sie mit Sensoren ausgestattet, die wichtige Daten für die Bewässerung und das Rasenmähen liefern. Ziel ist es, die Gartenpflege zu optimieren. Je intelligenter eine Lösung ist, desto höher ist der Automatisierungsgrad und desto weniger Eingriffe des Nutzers sind erforderlich.
Unter dem Begriff Smart Garden werden verschiedene Anwendungen und Geräte zusammengefasst – die Übergänge sind fließend. Hier ein Überblick über die beliebtesten Lösungen:
Automatisiertes Mähen mit Mährobotern
Mähroboter übernehmen die Rasenpflege und sorgen für einen akkurat geschnittenen Rasen. Regelmäßiges Mähen ist die Voraussetzung für einen schönen Rasen.
Effizientes Gießen mit automatisierten Bewässerungssystemen
Im Unterschied zu herkömmlichen Bewässerungssystemen erfolgt die Bewässerung durch intelligente und vollautomatische Lösungen. Sensoren messen den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens, berücksichtigen Wetterprognosen und steuern die Wassermenge bedarfsgerecht.
Intelligente Wetterstationen
Sie erfassen Temperatur, Licht, Wind und Regenmenge. Apps bereiten die Messdaten für den Nutzer auf. Die Erkenntnisse der smarten Wetterstationen können auch in die Steuerung der Bewässerung einfließen.
Intelligente Beleuchtung
Die richtige Beleuchtung von Gärten und Grünanlagen ist wichtig für Ästhetik, Sicherheit und Corporate Identity. Smarte Beleuchtungssysteme sorgen für optimale Lichtverhältnisse.
Überwachung von Außenanlagen
Vernetzte Überwachungskameras schützen den Garten vor unerwünschten Eindringlingen.
Smart Gardening erweitert die Möglichkeiten von Hausautomatisierung und Smart Home Lösungen auf den Garten. Und das Angebot an Smart-Gardening-Produkten wächst rasant.
Sie bieten handfeste Vorteile für eine effizientere und nachhaltigere Gartenpflege:
Zeitersparnis
Durch die Automatisierung der Gartenarbeit bleibt mehr Zeit für andere Aufgaben.
Kostenersparnis
Wenn sich der Garten um sich selbst kümmert, sinken die bisher dafür veranschlagten Personalkosten.
Effizienz
Intelligente Systeme passen sich den Bedürfnissen der Pflanzen an und vermeiden Über- oder Unterversorgung.
Komfort
Die Steuerung per App ermöglicht eine komfortable Fernsteuerung und Automatisierung.
Nachhaltigkeit und Umweltschutz
Ressourcen wie Wasser, Strom und Dünger werden gezielter eingesetzt.
Gesundes Pflanzenwachstum
Optimal versorgt, wachsen Rasen und Pflanzen am besten.
Tipp: Speziell für Balkon und Terrasse gibt es kompakte Smart Gardening-Lösungen. Mit passenden Komponenten und Funktionen helfen diese, auch auf kleinem Raum ein intelligentes Gartenerlebnis zu schaffen.
Jeder Garten hat seine Besonderheiten. Deshalb sollte die Bewässerung genau auf die Bedürfnisse des Gartens abgestimmt werden. Dies gilt sowohl für die Wasserzufuhr als auch für die Wasserverteilung über Rasensprenger und Regner zur Flächenbewässerung sowie Tropfsysteme für Einzelpflanzen und Pflanzenreihen.
Installieren Sie ein Bewässerungssystem, das mit Bodenfeuchtesensoren gekoppelt ist, um den Wasserbedarf Ihrer Pflanzen genau zu ermitteln. Das System passt die Bewässerungsintervalle automatisch an. Integrieren Sie bei Bedarf ein intelligentes Düngesystem, das die Düngung anhand der Nährstoffdaten der Pflanzen und des Bodens steuert. Es setzt bei Bedarf die richtige Menge Dünger frei.
Was sind die Trends bei Mährobotern?
Rasenmähroboter gehören zu den beliebtesten intelligenten Gartengeräten und erfreuen sich dank verbesserter Technik immer größerer Beliebtheit. Die kabellosen Mähroboter der neuesten Generation zeichnen sich durch eine Reihe von fortschrittlichen Eigenschaften aus, die den Nutzern praktische Vorteile bei der Rasenpflege bieten.
Mähen ohne Begrenzungskabel
Einer der wichtigsten Trends ist die Entwicklung von Mährobotern ohne Begrenzungskabel für den Mähbereich. Anstelle eines entlang der Rasenflächen verlegten Kabels nutzen die neuesten Modelle verschiedene Technologien, um Rasenflächen automatisch zu erkennen, etwa Kameras oder Beacons (funkende Markiersender). Diese Modelle sind besonders einfach in der Handhabung und bereits kurze Zeit nach dem Auspacken startklar. Dass Sie kein Begrenzungskabel verlegen und beachten müssen, erleichtert die Installation und den Betrieb ganz erheblich.
Mehr Akkupower
Ein weiterer Vorteil der neuen Mähroboter-Modelle ist die Verwendung von Hochleistungs-Akkutechnologie. Sie zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte und weitestgehend ausbleibenden Memory-Effekt für einen kraftvollen Rasenschnitt und eine lange Lebensdauer aus.
Mähroboter für kleine Flächen
Neben leisen Mähroboter mit hoher Flächenleistung liegen smarte Mäher speziell für kleinere Gärten im Trend. Mit diesen platzsparenden, geräuscharmen und kostengünstigen Modellen profitieren auch Besitzer von Rasenflächen mit weniger als 200 m² von der smarten Mähautomatisierung.
Was ist Mulchen bei Mährobotern?
Anders als herkömmliche Rasenmäher mit Grasfangbehälter, die das geschnittene Gras in einem Behälter sammeln, arbeiten Mähroboter nach dem Prinzip des Mulchmähens. Hierbei wird das Gras fein zerkleinert und bleibt auf der Rasenfläche zurück, wo es den Rasen düngen und schützen kann. Die Grashalme werden so fein geschnitten, dass sie auf die Grasnarbe fallen können und dort als Langzeitdünger dienen. Das Mulchen ist besonders ökologisch und nachhaltig, da das Schnittgut als biologisches Düngemittel für ein sattes Grün und kraftvolles Wachstum sorgt.
Tipp: Lassen Sie den Roboterrasenmäher alle zwei bis drei Tage fahren, da die Messer zum Mulchen nur wenige Millimeter abschneiden.
Damit Sie viel Freude mit Ihrem gesunden grünen Garten haben, denken Sie am besten bereits beim Kauf eines Mähroboters und Bewässerungssystems an das passende Zubehör. Klingen und Wassertropfer zum Beispiel sind Verschleißteile. Überprüfen Sie daher bei Mährobotern regelmäßig die Klingen und ersetzen Sie die Messer rechtzeitig. Bei Modellen mit Begrenzungskabel ist es ratsam, Ersatzkabel nebst Ersatz-Verbindern als Reserve einzulagern. So können Sie den Mähbereich jederzeit nachträgliche erweitern. Wird das Kabel etwa beim Vertikutieren des Rasens oder bei Pflanzarbeiten versehentlich beschädigt, ist das Malheur binnen kurzer Zeit behoben. Das gilt auch für die Versorgungsschläuche und Filter von Bewässerungssystemen.
Vergleichen Sie bei der Geräteauswahl die im Conrad-Shop angegebenen Produktmerkmale. Achten Sie bei Mährobotern besonders auf die Flächenleistung, die Akkulaufzeit, die Angaben zum Rasenerkennungssystem (Begrenzungsdraht, Kameras, Beacons, App-Navigationslerntraining und so weiter) und auf das Handling. Bei Rasenflächen mit variablem Höhenprofil ist die Geländegängigkeit Ihres neuen Mähhelfers entscheidend: Er sollte die erforderliche Steigung schaffen – achten Sie auf große Räder mit gutem Profil, um Abrutschen zu vermeiden.
Als Käufer stehen Sie vor der Entscheidung, möglichst alle Smart Gardening Geräte von einem Hersteller zu beziehen oder auf Komponenten verschiedener Anbieter zu setzen.
Geräte von verschiedenen Anbietern: Sie profitieren von der Flexibilität, die für Ihren spezifischen Bedarf am besten geeigneten Geräte auszuwählen. So erhalten Sie eine maßgeschneiderte Lösung. Sie sind nicht von einem einzigen Hersteller abhängig. Wenn ein Produkt nicht mehr Ihren Anforderungen entspricht, können Sie es einfach durch ein anderes ersetzen. Die Integration und Interaktion von Geräten verschiedener Hersteller kann jedoch eine Herausforderung sein. Wahrscheinlich benötigen Sie separate Bedien-Apps.
Ein-Hersteller-Ansatz: Ein Plattformkonzept, wie es einzelne Hersteller als integriertes System anbieten, hat für den Nutzer den Vorteil, dass er verschiedene Geräte nahtlos im Verbund steuern kann. Ein einheitliches System bedeutet eine einzige App zur Bedienung. Stammen alle Geräte von einem Anbieter, sind sie in der Regel optimal aufeinander abgestimmt und interoperabel. Dies vereinfacht die Verwaltung und Wartung.